This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:TX 功率控制

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1008636/cc2541-tx-power-control

器件型号:CC2541

大家好、

我想在 CC2541中尝试不同的 TX 功率级别。

在 SDK 中,默认情况下仅提及4个 Tx 功率级别。

即4dB、0dB、-6dB 和-23DB

我想将 TX 功率级别设置在-6dB 到 -23 DB 之间、因此我能否手动添加不同级别、如-9dB、-12dB、-15dB、-18dB 等  

如果我手动添加、该硬件是否可以使用这些设置?

如果有人在 idea.please 上分享您的想法、我认为这仍然有效、可供确认。

此致、

阿图尔