Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 SYSBIOS、 SysConfig、 CC2541、 CC2540、 BLE-STACK、 CCStudio、 CC2640
你好
我已将 TI 器件用于简单电路。 这是我第一次使用更复杂的器件、例如 CC2650。 我们希望使用它来提供用于配置/状态的蓝牙功能。
我必须说、TI 的软件开发工具链没有给我留下深刻的印象。 也许您可以帮助我。
我有上面的板、我在 Debian Linux 计算机上安装了 code composer studio。 这是一个彻底的失败。 我对 STM32工具链非常熟悉、因此可能只有 TI 不支持 Linux。 我已经购买了一台 Windows 笔记本电脑、但遗憾的是、它没有更好。 由于我认为使用 Windows 可能更好、因此我无法用 Windows 作为主机操作系统来描述我的问题。
Code Composer Studio 安装过程。
1. 选择安装 CC10的较小联机安装。
2. 选择 CC26xx 作为我所需的开发目标。
3. 安装。
4. 我以前使用过基于 Eclipse 的 IDE,所以我习惯在 IDE 中进行更新。 我很惊讶所有在线更新站点都默认被禁用。 我只是启用了所有站点并尝试更新。 有些站点不可用。 也许这就是为什么更新站点被禁用的原因。
我 能够"检测我的板"并看到 launchpadxl 2650、然后继续尝试导入示例项目。 我选择了几个、它们都无法构建。
6. 当我尝试构建任何项目时,出现以下错误:
说明资源路径位置类型
xdccfg.Program:“ti.sysbios.KNL”软件包与此构建中使用的 XDCtools 不兼容。 请使用与该软件包兼容的 XDCtools、或更新包含该软件包的产品、或使用 XDCtools 3.50或更高版本重建软件包。 .xdchelp /empty_min_CC2650_LAUNCHXL_TI 第71行 C/C++问题
7: 这些是由安装过程确定的目录。
C:\ti\ccs1031
C:\ti\tirex-product-tree
C:\ti_tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06
C:\Users\19196\ti\CCSExternalReferences
C:\Users\19196\ti\tirex-localserver-3.7.1
c:\Program files\or c:\Program files (x86)中未安装任何内容。 我只提到这一点、因为在 IDE 中、它指的是程序文件目录。
在 IDE 的菜单项“Windows->Preferences->Code Composer Studio->Products”下
"Product Discovery Path"窗格
C:/ti/ccs1031
C:/tc
C:/program files/Texas Instruments
"发现的产品"窗格
SysConfig 1.8.1 c:/ti/ccs1031/ccs/utils/sysconfig_1.8.1
适用于 CC13XX 和 CC26XX 2.21.0.6 c:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_21_00_06的 TI-RTOS
XDCtools 3.62.0.08_core c:/ti/ccs1031/xdctools_3_62_00_08_core
我查找了 xdctools 的其他版本、并在 TI 上找到了一个页面、但下一个之前的版本不是原始错误消息中提到的06版本。
有什么建议吗? 请勿使用 STM、我正努力使用 TI 进行蓝牙设计。
















的是、当您尝试浏览时、它会失败。 您必须通过手动过程安装 tirex 软件。 我这么做了、当我尝试安装示例时、它确实起了作用。 IE。 它安装了样本。 以下是安装过程中的一些屏幕截图。