This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-WCS:SYSCFG 用法

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC26X2R1, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1009626/ccstudio-wcs-syscfg-usage

器件型号:CCSTUDIO-WCS

各位专家:

客户一直尝试使用 LAUNCHXL-CC26X2R1清除警告、但未成功。  原因似乎是  LAUNCHXL-CC26X2R1的设置重叠。
警告:

他们使用 SYSCFG 工具配置了引脚分配。

在保存了 SYSCFG 设置并关闭后、当重新打开 SYSCFG 时、电路板返回到下面的"CC26X2R1 LaunchPad"。
他们已经尝试 "显示电路板视图"->"使用定制电路板"并取消选择"锁定 PinMux "选项。 但结果是相同的。



请告诉我们是什么引起警告的?
您能告诉我们 "显示器件视图"中"开关板或器件"的正确设置吗?

感谢您对它的深入研究。
此致、
Hitoshi



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法在最新的 SDK (v5.10)上重现此问题。 您能告诉我您使用的是哪款 SDK 吗?

    此常见问题解答 可能与您看到的内容相关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ammar-san:

    SDK 版本为 SimpleLinkCC13x2 26x2 SDK 4.30.0.54。
    请检查一下吗?

    谢谢、此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、您好!

    4.30 SDK 不支持 SysConfig 中的开关板或器件功能、听起来客户使用较旧的 SDK 和较新的 CCS 会导致此问题。

    4.30 SDK 使用 SysConfig 版本1.6、但在4.40SDK 中使用 SysConfig 版本1.7实现了电路板迁移功能。

    请通知他们迁移到我们最新的 SDK、其中包括错误修复和新功能。

    还有一点、开关器件/电路板功能仍在 Beta 版本中。 您能否指定他们想要执行的更改、我们可以在不使用 SysConfig 的情况下为他们提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    感谢您的检查。 我明白了。 建议使用最新的 SDK。

    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    开关器件/电路板是否仍采用最新 的 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_5_10_00_4进行测试?
    客户希望自己在本地使用 SysConfig 工具、因为它非常有用。  
    他们希望了解最终版本发布计划。

    感谢您的确认。
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitosi-San、您好!

    是的、电路板迁移功能将保持在测试版版本、直到5.30 SDK 为止、并且即使在5.30 SDK 之后、也会有持续的改进/错误修复。

    从 CC2652 LP 到 CC2642器件的电路板迁移(更改)非常少、我认为它们不会从该功能中受益太多、因为两个器件的 driverlib 文件是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    感谢您提供信息。
    让我将其传达给我们的客户并进行讨论。
    如果他们有其他问题、将把另一个线程移植到 e2e 上。

    此致、
    Hitoshi