This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:使用 QDID 135680和88415会产生不一致的结果@Launch Studio ICS 选择

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1007724/cc2650moda-using-qdid-135680-and-88415-produces-inconsistencies-launch-studio-ics-selection

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

您好!

项目基础知识:

-选择的 QDID:135680和88415

-选择 TCRL 2020-1 (不能进行其他选择)

-最终产品

-控制器/主机内核:LE

图层选择:

-从 QDID 导入

ICS 选择:

-从 QDID 导入

一致性报告导致一个分组无效和19个依赖关系入侵。  SWRA601F 建议在出现不一致的情况下询问 E2E。  其中大多数与 LL 或 HCI 有关。 解决这些问题时、系统会发出警告、提示必须重复测试。 遗憾的是、这些层上的测试必须由 BQTc 执行。

请提供建议。

谢谢、

Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niklas、

    感谢您的查询。 我已通知一名专家,他将尽快答复。

    同时、如果您修改了模块上的代码、能否提供您正在使用的 BLEStack 版本?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    我们按原样使用了 BLEStack 并预先通过了认证:QDID 135680

    这样做不会给 LaunchStudio 产生任何问题。

    最棒的

    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    感谢您的耐心等待。

    我正在与我们的 BQC 合作以了解该问题。 请留出几天时间与您联系。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来不错!

    最棒的

    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    从我们的 BQC 中获得答案所需的时间比我预期的要长一些。 我希望我将在16日星期三之前收到它。

    请多多包涵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Niklas、

    出现不一致的原因是用于 QDID 135680和88415的 TCRL 版本以及当今使用的 TCRL 版本存在差异。

    您可以在 BQC 的帮助下修改 ICS 以清除所有不一致之处。

    我已准备好此 ICS: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/ICS_5F00_CC2650MODA_5F00_TCRL_5F00_2020_2D00_1.pts

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、

    感谢您对此进行深入研究。 不过、我想了解我们是否需要对 HCI 层和下层层重复测试。 使用此模块的整体要点是、在按原样使用时不做任何进一步的测试。 这就是我们最终付出更高代价的原因

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    完整的 TI 软件低功耗蓝牙堆栈已通过预认证。 有关支持的功能的详细信息、请查看适用于您的设计的 QDID。 一般而言、除非您决定实施其他蓝牙 LE 特性、否则没有理由进行所需的上层测试。

    除了监管模块化无线电预认证外、CC2650模块(CC2650MODA)还具有 RF-PHY 组件。 这意味着在使用 CC2650MODA 时、根据模块的数据表放置要求、您不必重复 RF-PHY 测试。 RF-PHY 组件在评估日期后的3年内有效。 截至目前、RF-PHY 组件(QDID 88415)有效期至2022年6月。 在此之前、不需要进行其他 RF-PHY 测试。

    请确保联系您的 BQC 以了解更多详细信息。

    此致、