This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RSIP:LE 音频堆栈

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1007350/cc2652rsip-le-audio-stack

器件型号:CC2652RSIP

您好!

 最新 的5.2蓝牙标准中是否包含支持 LE 音频堆栈的 CC2652RSIP?

如果没有、任何 TI 器件是否支持 LE 音频?

此致

亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    CC2652RSIP 不支持 LE 音频功能。

    截至目前、没有 SimpleLink 器件支持 LE 音频。 但是、我们有一组很好的音频示例。 您是否想与我们分享您的要求、以便评估哪一个示例可以回答这些要求?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、这只是一个内部研究项目、但我们未来可能会将 BT 系统音频流应用到多个器件。

    我已经看到新的 BLE 5.2标准支持此功能、并且具有 LE 音频的芯片组即将上市。

    我一直在寻找 TI 解决方案、因为我们已经使用 TI 芯片组来实现 BLE

    此致

    亚历山德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会碰巧对要求(例如音频质量、延迟、单/双向、互操作性等)有更多详细信息?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我正在关闭此主题。

    谢谢、此致、