This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:技术问题

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1008882/cc2652r-technical-issues

器件型号:CC2652R

大家好、

我收到了客户的问题。

我正在使用 cc2652r1f 来实现 rtlsaoa,协议栈版本 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_40_04_04,当使用 rtlsmaster 来创建同步,可能会出现 RTLS_EVT_调试错误。 之后、我无法创建新的同步。除了重新启动、我如何解决上述问题?

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我通知了一位同事、他将尽快回复。

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "RTLS_EVT_DEBUG"是由 RTLS 控制器发送到 RTLS 主机(PC)的事件。 严格地说、这些事件不是错误事件-它们有助于调试实际错误。

    函数 RTLSCTRL_sendDebugEvt 发送这些事件。 确定函数的调用位置很有意思-您可以使用断点来实现这一点。

    此致、