This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:适用于 STM32F429的 SDK

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1008610/cc2564-sdk-for-stm32f429

器件型号:CC2564

我们为您提供了具有 STM32F SDK 的 cc2564。

我们可以将其直接与 stm32fy 结合使用吗?

如果无法直接在 stm32fbe 上使用、则需要修改哪些文件和内容才能使 SDK 直接在 stm32fbe 上运行?

希望能提供建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计用于与具有 STM32F407的 STM3240G-EVAL 搭配使用。 我不熟悉 STM32F4xx 平台、因为它是第三方产品、但我怀疑它支持您的器件时需要很少的修改。

    主要任务是确保 STM32F407的 HAL 也适用于您的器件。 您应该检查 FreeRTOS/STM3240G-EVAL/Platform 目录中的 HAL*文件,并确保硬件设置与设备的硬件设置相匹配。

    此致、

    Michael