This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:连接 BQ79616EVM

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F, BQ79600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1008446/launchxl-cc2640r2-connect-bq79616evm

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件: CC2640R2FBQ79600EVM

我有两个问题。

1。  

能否连接 BQ79616EVM 和 LaunchXL-CC2640R2

如果可能、我应该使用哪个端口?

2.

连接两个设备时、能否使用无线通信检查电池数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您可以像以下系统块那样进行连接(CC2640R2F 可以通过 bq79600连接到 BQ79616EVM)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jongsu、

    正如 Yikai 提到的、这是一种连接它们的可能方法、是的。 我们提供了无线 BMS 解决 方案、您可以在 www.ti.com/wbms 上了解有关该解决方案的更多信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我还有一个问题… 是否知道如何在不使用 BQ79600的情况下直接连接? 如果必须使用 BQ79600、是否应使用 BQ79600EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您使用连接到 BQ79616EVM 的 BQ79600EVM 进行原型设计和测试。