This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:关于 PWM 引脚

Guru**** 2554420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1008250/cc2650-regarding-pwm-pin

器件型号:CC2650

大家好、

根据该链接  www.ti.com/.../swru451.pdf、我们将这些引脚用作 PWM 输出引脚

1) 1) DIO-7 - PWM1
2) 2) DIO-6 - PWM0
3) 3) DIO 20 - PWM2

4) DIO19

5) DIO12

但是、只有 DIO-7、DIO-6、DIO-20作为 PWM 输出工作、为什么 DIO19、DIO12不作为 PWM 输出工作、任何人都可以在这方面提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、santhosh、

    您正在使用什么代码示例?  请参阅 此 PWM 示例 和 E2E 帖子以及其他 相关的 E2E 主题。   

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ryan

    #define Board_PWM0 - DIO-6引脚  
    #define Board_PWM1 - DIO-7引脚  
    #define Board_PWM2 - DIO 20
    #define Board_PWM3 - ?
    #define Board_PWM4 -?
    #define Board_PWM5 -?
    #define Board_PWM6 -?
    #define Board_PWM7 -?

    您能否说出这方面的引脚编号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于 CC2650_LAUNCHXL.h/c 文件中的配置、默认情况下、这些文件是 PIN_Unassigned 文件、但您可以将其修改为可用/未使用的 IOID

    此致、
    Ryan