This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:编程后在低功耗模式下使用 LaunchPad MCU

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1007147/lp-cc2652rb-using-launchpad-mcu-in-low-power-mode-after-programming

器件型号:LP-CC2652RB

我想在电池供电的项目中使用 LP MCU、但 LP 本身消耗约130mA (由 USB 供电)。 这显然是来自电源组的最简单的电源输入... 我看不到任何禁用 XDS 电路的好方法、但想确保没有遗漏、是否有任何方法可以通过 USB 输入为 MCU 供电而不消耗电流?

如果我离开电路板、开始成为一个新项目(难题)、我需要自行调节电源。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/swra478d/swra478d.pdf

    尤其是第5.3和6.1节。

    您可以将工作台电源和电流表串联使用、而不是使用 Agilent 14585A。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我只想使用板载3.3V 稳压器为 MCU 供电、而无需为调试器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您需要使用纽扣电池或2节 AA 电池从外部供电、以实现更低的功耗。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、我只需重新分类标题即可。