This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:有关外部天线的查询

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1007726/cc2650-query-about-external-antenna

器件型号:CC2650

您好!

对于我们的应用、我们需要一 个窄带宽室外天线。 根据列出的规格、天线符合我们的要求。

我们已将这2个问题短列出  

天线1

天线2

您能否分享一下您的想法、这些想法是否适用于 launchpad?

此致、

Sabin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabin、

    如果您的应用旨在仅进行点对点通信、那么确实如此。 您只需获取适配器电缆即可连接到 CC2650 Launchpad 使用的板载 JSC 连接器。

    谢谢、

    Alexis