This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:多传感器示例不显示温度、照明

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1007094/lpstk-cc1352r-multisensor-example-does-not-show-temperature-illumination

器件型号:LPSTK-CC1352R

您好!

我有带 CC1352R1F3修订版 E 的 LPSTK。BTN-1 +电源默认多传感器图像按预期工作。 接下来、我从 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_5_10_00_48导入 multi_sensor_CC13X2R1_LAUNCHXL_ti_rtos_ccs 示例项目、生成该项目并使用 OAD 映像。 器件会重新启动、作为多传感器进行广播、我可以连接到它、但一旦连接、手机上的简单链接启动器应用程序会显示来自湿度传感器、加速计、电池电量、按钮状态和 LED 控制(可用)的读数、但不会显示温度和照明传感器。 Service Explorer 列出了通用访问、GATT、设备信息、OAD 服务、湿度服务、 ProjectZero LED 和开关服务、电池和加速计服务、但无温度和照明服务。

我正在关闭 simplelink Starter 应用程序、并在 OAD 后关闭手机上的蓝牙。

请帮助解决此问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 LPSTK 连接到 CC1352R1 launchpad 上的 XDS110仿真器。 我正在尝试单步执行多传感器应用并监控 UART 上的输出。 当执行出厂映像时、一切都正常。 当我加载并运行我自己构建的多传感器示例时、我会看到 HDC 传感器初始化失败、温度曲线初始化失败的消息、如下所示

    我一直跟踪到

    io.hdc.handle = HDC2010_open(BOARD_HDC2010, *pI2cHandle, &hdc2010Params);

    hum_profile.c 中的行和是的、返回句柄为 NULL、但我不能分辨出什么实际上是错误的。

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、开箱即用演示是已知问题。 回滚到 simplelink SDK 3.40.00.02修复了示例。

    我不敢相信我在写这个...