This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:同步 BLE 外设和 BT 主角色

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1007024/cc2564-simultaneous-ble-peripheral-and-bt-master-roles

器件型号:CC2564

我有一个适用于客户端的物联网项目、需要将其作为 BLE 外设连接到手机。  通过 BLE 连接到手机时、我需要扫描与蓝牙经典器件的新连接、连接该器件并与之通信。  此模块(或您的任何其他双模块)是否支持同时进行 BLE 和蓝牙经典连接?

谢谢!

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CC2564C 支持具有 BLE 和 BT 经典的双模。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hari 的快速回复!

    如果对讲机必须同时处理两种协议、如何配置它?  BLE 具有40个通道、间隔为2MHz、而 Classic 具有79个通道、间隔为1MHz。  我的假设是、支持双模的模块可以在 BLE 和经典之间来回切换、但由于对讲机的配置方式、无法同时运行。

    您能给我介绍一下实现同步 BLE/经典操作的任何示例代码吗?

    谢谢!

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的方法是 BLE 和 BT 之间共享无线电时间。

    请查看演示指南中的 SPPLE 演示:

    https://www.ti.com/lit/swru580

    谢谢