This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:音频编解码器和主机处理器

Guru**** 2586535 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1006760/cc2564moda-audio-codec-and-host-processor

器件型号:CC2564MODA

大家好、

你好。

我们的客户应用是无线耳机/麦克风、正在考虑使用 CC2564MODA。 是否有任何推荐的音频编解码器和主机处理器可用于此模块?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    就主机处理器而言、这取决于您的客户是要使用 MPU + Linux 设置、还是要使用 MCU + RTOS 设置。

    对于 MCU、我们为 MSP432提供开箱即用支持。 您还可以使用任何其他 ARM Cortex M4、因为蓝牙堆栈库是针对 M4架构编译的。

    对于 MPU、我们提供对 Sitara AM335x 系列 MPU 的开箱即用支持。 其他 Sitara A8 MPU 也将兼容。

    现在、如果他们计划使用自己的蓝牙堆栈、那么对主机处理器的限制要小得多-上面的建议假设您的客户希望使用 TI 的内部免专利费 BT 堆栈。

    在音频编解码器方面、我们以 TLV320AIC3254为例 、但您可以使用任何具有 I2S/PCM 接口的编解码器、并且没有特定的推荐编解码器选项。

    如果您需要更多的澄清或对 CC2564MODA 有进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    Michael