This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:具有 LAUNCHXL-CC1352P 的智能射频数据包监听器是否支持蓝牙5.0或广播扩展?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1006773/launchxl-cc1352p-can-smart-rf-packet-sniffer-with-launchxl-cc1352p-support-bluetooth-5-0-or-advertising-extensions

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

具有 LAUNCHXL-CC1352P 的智能射频数据包监听器能否支持蓝牙5.0或广播扩展?如果可能、我该怎么做?

谢谢、

Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有人被分配来查看您的问题。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    SysConfig 支持一些 BLE5功能(例如2M PHY、编码 PHY)。 但 SysConfig 不支持广播扩展。

    如果您需要发送扩展的广告、请利用 BTool。 您还可以使用开箱即用的 simple_peripheral 示例工程、该工程会发送可通过 GUI (SysConfig)配置的扩展广播。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、采用 LAUNCHXL-CC1352P 的 Smart RF 数据包监听器2目前不支持蓝牙5.0或广播扩展。