This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPSTK-CC1352R:通过引脚连接器刷写图像

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1006154/lpstk-cc1352r-flash-image-via-pin-connectors

器件型号:LPSTK-CC1352R

尊敬的 TI 团队:

对于我的 LPSTK-CC1352R 项目、我必须移除一些引脚连接器-包括 JTAG 连接器-在最后将代码刷写到器件之前从电路板上。
要刷写它、我需要使用 Launchpad CC26xx 中的 XDS110。
如随后的首次测试所示、通过 JTAG 连接到 LPSTK-CC1352R 的工作正常。

我可以刷写我的代码、一切都很好。

之后、为了测试通过引脚连接器进行的编程、我使用了以下连接方案:

此处的标签和引脚编号与 LPSTK 和 Launchpad 的原理图相关。
如果我尝试连接闪存编程器、则会失败->无法建立连接。

您是否知道为什么不能使用引脚连接器而不是 JTAG 连接器?
对于 LPSTK 和 Launchpad 的原理图、通常应该可以这样做。

谢谢、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、LPSTK 原理图如下所示:

    这意味着 您必须安装几个0欧姆电阻器才能将引脚与芯片引脚连接。