请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPSTK-CC1352R 尊敬的 TI 团队:
对于我的 LPSTK-CC1352R 项目、我必须移除一些引脚连接器-包括 JTAG 连接器-在最后将代码刷写到器件之前从电路板上。
要刷写它、我需要使用 Launchpad CC26xx 中的 XDS110。
如随后的首次测试所示、通过 JTAG 连接到 LPSTK-CC1352R 的工作正常。 

我可以刷写我的代码、一切都很好。
之后、为了测试通过引脚连接器进行的编程、我使用了以下连接方案: 

此处的标签和引脚编号与 LPSTK 和 Launchpad 的原理图相关。
如果我尝试连接闪存编程器、则会失败->无法建立连接。 
您是否知道为什么不能使用引脚连接器而不是 JTAG 连接器?
对于 LPSTK 和 Launchpad 的原理图、通常应该可以这样做。
谢谢、
Sebastian