This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:HFP 配置文件:智能手机意外断开

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1160982/cc2564moda-hfp-profile-unexpected-disconnection-of-smartphone

器件型号:CC2564MODA

大家好、

 

我们正在使用运行 HFP 配置文件的 CC2564MODA 来开发音频系统。 系统连接到智能手机以从智能手机获取呼叫。

 

我们最近发现了断开连接问题:

连接完成后、一些智能手机(在本例中为 MotoG7+、Samsung Galaxy S10、Samsung Galaxy A52)在几秒钟后断开连接;由于意外断开连接、系统再次自动连接、然后智能手机再次断开连接。 这会无限循环。

此问题与其他智能手机(在我们的案例中为 Samsung Galaxy A5)相同、但在几分钟(有时超过15分钟)后发生意外断开。

(请参阅 MotoG7+和 Samsung Galaxy A5的附加日志)

 

此问题似乎与连接的智能手机无关。 2个日志显示了导致断开连接的相同模式:

“LSTO -获取剩余时间”正在从剩余时间值15999减少到接近0的值,然后“HCI_Disconnection_Complete_Event”被发送到主机。

 

  1. 是否有人要分享有关 LSTO 的信息? 我只发现它代表“链路监控超时”,但没有其他有趣的东西…
  2. 什么会导致意外断开?
    如果它与时间相关、那么不良的 SLOW_CLK_IN 信号可能是由什么原因造成的?

 

提前感谢您提供的所有帮助、

Alain W.

e2e.ti.com/.../G7PLUS_5F00_Deconnection.txte2e.ti.com/.../GALAXYA5_5F00_Deconnection.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alain:

    我正在研究这个问题、我会跟踪我在日志中发现的任何内容。

    此致、

    Rogelio