This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564响应时间延迟20ms

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1159802/cc2564c-cc2564-response-time-delay-20ms

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

您好!

我们的项目使用 STM32+CC2564。 当使用 iSPdemo 与 Iphon11以上的手机通信时、CC2564将延迟发送20ms、如附件所示:

当我们从器件接收数据时、我们将延迟1ms 将其发送到手机、但当我们收到 CC2564发送的事件时、新的 iPhone 将需要大约27ms 的时间、 iPhone X 下方的手机约为4ms

  1. 配置参数:

#define IAP_NUMBER_of _CONFIG_PARAMETERS                          10.   

#define IAP2_packet_transmission _尝试_默认值     5.

#define IAP2_packet_timeout_default                     3000

#define IAP2_MAX_OUTICKET_PACKETS                  127.

#define IAP2_MAX_Cumularative ACKS                       100

#define IAP2_SESS_TYPE_TO_EXTERNAL_ACCESSORY     0x01

#define IAP2_SUPPORD_MESSAGE_DEFAULT                0x0D

#define IAP_NUMBER_O_of _CONFIG_OPTIONAL_PARAMETERS    2.

#define IAP_START_DELAY_VALUE                           (2000年)

#define vendor_ID_value                            0x005E/*蓝牙公司*

                                                           /*标识符       */

  1. IAP2_MAX_突出 显示的数据包 IAP2_MAX_Cumularative ACKS 参数已修改、但效果未更改。
  2. MaximumFrameSizeTransmitBufferSizeReceiveBufferSize 我还编写并更正了我的错误、但这些错误仍然保持不变
  3. 在 Windows 平台和 Android 平台上、通信时间约为9ms、效果非常好

    导致此问题的原因是什么? 您以前遇到过吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xudong、

    我们注意到您直接访问了 MFI 邮件列表、我们将在该列表中跟进。

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。