Other Parts Discussed in Thread: CC2564
主题中讨论的其他器件:CC2564
您好!
我们的项目使用 STM32+CC2564。 当使用 iSPdemo 与 Iphon11以上的手机通信时、CC2564将延迟发送20ms、如附件所示:
当我们从器件接收数据时、我们将延迟1ms 将其发送到手机、但当我们收到 CC2564发送的事件时、新的 iPhone 将需要大约27ms 的时间、 iPhone X 下方的手机约为4ms


- 配置参数:
#define IAP_NUMBER_of _CONFIG_PARAMETERS 10.
#define IAP2_packet_transmission _尝试_默认值 5.
#define IAP2_packet_timeout_default 3000
#define IAP2_MAX_OUTICKET_PACKETS 127.
#define IAP2_MAX_Cumularative ACKS 100
#define IAP2_SESS_TYPE_TO_EXTERNAL_ACCESSORY 0x01
#define IAP2_SUPPORD_MESSAGE_DEFAULT 0x0D
#define IAP_NUMBER_O_of _CONFIG_OPTIONAL_PARAMETERS 2.
#define IAP_START_DELAY_VALUE (2000年)
#define vendor_ID_value 0x005E/*蓝牙公司*
/*标识符 */
- IAP2_MAX_突出 显示的数据包和 IAP2_MAX_Cumularative ACKS 参数已修改、但效果未更改。
- MaximumFrameSize,TransmitBufferSize,ReceiveBufferSize 我还编写并更正了我的错误、但这些错误仍然保持不变。
- 在 Windows 平台和 Android 平台上、通信时间约为9ms、效果非常好。
导致此问题的原因是什么? 您以前遇到过吗?