This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:验证支持的蓝牙版本

Guru**** 2513865 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1160276/cc2564c-verifying-supported-bluetooth-version

器件型号:CC2564C

我希望验证我的系统是否可以通过 BT 5.1认证。 我将 CC2564C 控制器与  CC2564CSTBTBLESW Bluetopia 协议栈搭配使用。 我看到该堆栈支持蓝牙5.1并完全通过认证。 我的问题更多是关于控制器。 控制器的数据表在"特性"下提到了"Bluetooth 5.1声明 ID D049226"。  不过、我在其中一个应用简报中发现了这一点:

我检查了控制器、当我调用 HCI_Version_Supported 时、我确实会看到"4.2"返回为支持的 HCI 版本。

我能够认证- 4.2或5.1的哪个版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jessica、

    您的问题的快速答案是、CC2564C 通过了5.1认证。

    答案很长、我们不支持5.1的所有可选功能、我们只支持4.2中的强制功能

    此致、

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这 有助于澄清问题。