This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:用于 SI 分析的 IBIS 模型

Guru**** 2988480 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3SIPA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1160762/cc2651r3sipa-ibis-model-for-si-analysis

器件型号:CC2651R3SIPA

 TI 网站上未提供用于 CC2651R3SIPA 接口的 IBIS 模型。 请求您共享相同内容、以便为 SPI、UART 和所有其他可能的接口模拟 SI 分析。

如果模型不可用、或其他器件提供了等效模型、请建议使用相同的模型。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该模型不适用于 CC2651R3SIPA。

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可运行的任何等效模型或通用模型。 请建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于 SI 目的的模型。

    此致、

      Richard