您好!
是否需要使客户端连接间隔保持等于或大于32.5ms 才能成功连接4个设备。
如下所示
当至少已建立一个连接时、为了留出足够的处理时间来扫描新连接、可以使用的最小可能连接间隔(以毫秒为单位)为:
12.5 + 5*n
其中 n 是电流连接的数量。
例如、如果当前有四个连接、则所有四个连接都必须使用的最小连接间隔为、 12*5 + 5*4 = 32.5 ms 以便允许进行扫描以建立新连接。

我想在客户端以10ms 的连接间隔连接4个设备、但无法成功连接4个设备、
在这方面需要帮助让我知道如何做?
借助 TI 硬件或 BLE 堆栈 ,是否可以使用简单的中央(Rx)连接4个器件,并在每个连接事件中每10ms 从每个外设接收1个数据包? 即、所有4个外设应每10ms 发送1个数据包、客户端必须每10ms 接收4个数据包。
此致、
维迪特