Thread 中讨论的其他器件:CC2650
大家好、
我有一个带有 CC2640F128芯片的定制板(它应该是最新的 R2版本,但由于全球范围内的短缺...) 无论如何!)
然后我转到使用 SmartRF Studio 应用程序、发现它工作正常(输出状态为 DONE 正常)。 我对电路板非常满意、因为它具有良好的发射功率等!
然后、我使用 simple_peripheral_cc2650em_app 代码设置项目。 如果我尝试运行该代码、我永远不会访问 SimpleBLEPeripheral_taskFxn 函数、因此蓝牙当然无法正常工作。 但是,如果我返回 SmartRF Studio,则会失败并显示状态:IDLE。
如果我想让 SmartRF Studio 再次工作、我需要完全擦除 MCU、然后再次尝试使用 Studio、然后运行。
下面是我由此得出的结论:
1)硬件工作正常(我可以在手机上以良好的功率观看广播!)
2) 2) simple_peripheral_cc2650em_app 代码设置错误、导致 MCU 随后无法使用!
3) 3)我可以使用 simple_peripheral_cc2650em_app 代码点亮板上的 LED。
你是否有任何想法?