This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564CMSP432BTBLESW:低功耗支持未初始化-58错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, CC2564C, CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1002586/cc2564cmsp432btblesw-low-energy-support-not-initialized--58-error

器件型号:CC2564CMSP432BTBLESW
主题中讨论的其他器件:CC2564CC2564CCC256XSTBTBLESW

您好!

客户对使用 CC2564的 Bluetopia 有疑问、请帮助支持他的查询。 下面是他的问题、请帮助检查。 非常感谢您的支持。

"我已从您的网站下载了服务包。 我正在尝试在您为 Bluetopia (iBeaconDemo)提供的示例应用中使用它。 问题是我遇到错误"低功耗支持未初始化-58"。 问题是、您的网站堆栈是否支持低功耗?"

"我看到有一些灵活的构建库、但只有在我对 gcc 感兴趣的情况下、才有用于 Keil 和 IAR 的脚本。"

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪种主机 MCU 和工具链/IDE? 您是否尝试过 CCS? 您似乎没有使用 LE 支持构建堆栈?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    这是我从客户那里得到的、请帮助您了解一下。 谢谢。

    "STM32F777BIT6、SystemWorkbench AC6。 我已从您的网站和 CC2564C 服务包下载 Bluetopia。 蓝牙经典示例正在工作、我看到 CC 广播本身、LE 示例不起作用。"

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谦逊 我使用 IAR 工作台试用了 iBeacon 并发布了 STM32 Blutipia 协议栈。 构建和电路板激活正常。 未发现问题。 确保在构建演示时启用了'_support_low_energy_'。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    客户已启用"_support_low_energy_"、如果他未启用、则会出现另一个错误、即"-104"。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他使用的是 Bluetopia 栈版本? 我无法在我的设置中重现此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 请参阅我们的客户对您最新查询的答复。 谢谢。

    堆栈:CC256XSTBTBLESW v4.0.2.2
    服务包:CC256XC v1.4

    UART 线应"结果= BSC_EnableFeature (BluetoothStackID、BSC_Feature_Bluetooth_LOW_ENERGY)"输出什么?

    您还能说这个误差-58意味着什么吗?

     

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    客户遇到另一个错误、请参阅下面的内容。 谢谢。

    此外、"RET_val = GAP_LE_Set_Advertising_Data (BluetoothStackID、IBEACON_ADRETISE_DATA_SIZE _LEN、&(AddertisingData));"返回-14错误。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 Bluetopia 栈版本:4.2.1.1

    https://www.ti.com/tool/CC2564CSTBTBLESW

    另外、请尝试通过 Box 共享服务包。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    请参阅下面我们客户的最新查询。 谢谢。

    我已经尝试过您推荐的堆栈版本。 在尝试初始化低功耗支持时、它会产生相同的错误(-58错误)。 您在进行测试时使用了哪种 STM 和 CC? 您能否提供用于测试低功耗支持的固件?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的... 我将在一天或两天内提供我的设置详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 与此相关的任何更新。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 Bluetopia SDK 版本尝试了以下用户指南中给出的 STM32F4。 开箱即用。 我使用了 IAR 嵌入式工作平台...

    https://www.ti.com/lit/pdf/SWRU498A

    您的编译是否会生成映射文件? 如果是、您能否检查它是否具有符号"LowEnergyPatch"、以检查它是否已编译在中。

    谢谢