This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:实际用于组件的145296实际控制器子系统 ID

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/998311/cc2564c-the-real-controller-subsystem-id-of-145296-which-is-actually-for-component

器件型号:CC2564C

大家好、  

我的客户正在使用 CC2564C、并且想要知道 实际用于组件的145296 ID。

请帮助获取实际控制器子系统 ID。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    QDID 145296组件认证是正确的用法-它包含所有必需的控制器子系统认证。 实际上、如果您要将认证与基于 CC2564C 的模块上的控制器子系统认证进行比较、例如 QDID 152166、您会发现详细的认证信息几乎完全相同。

    您的客户在组件认证方面是否遇到了一些困难? 让我们知道他们遇到的问题可能会让我们有所帮助、尽管对于蓝牙认证、我们始终建议客户使用第三方认证专家来帮助他们完成复杂的流程。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我的客户表示  他们需要控制器子系统的 QDID。

    他们说、如果 TI 获得   了其 BT 模块的控制器子系统证书、他们只需对其最终产品的 HID 和 IOPT 进行测试。  

    这将缩短交货周期并降低成本。

    请帮助检查 QDID 145296是否可用于  控制器子系统的 QDID。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将仔细检查 cc2564c 是否有任何其他证书。 不过、我认为客户应该能够将 qDID 145296用于控制器 susvsytem 证书、因为它包含所有相同的认证详细信息。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果   cc2564c 有任何其他证书、请帮助更新。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仔细检查了 cc2564c、没有其他证书。

    对于非模块 BT 产品、我们目前仅提供组件认证。  客户需要与 BQC 合作以认证其产品。  通常,他们参考我们的组件认证并创建自己的子系统控制器认证,BQC 可能希望在客户产品上运行射频测试,但这并不是绝对必需的。  目前、我们没有正式计划自行创建子系统控制器证书。

    此致、

    Michael