主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC2652RB、 LAUNCHXL-CC26X2R1、 SysConfig、
您好!
我尝试运行资源管理器中提供的与蓝牙相关的示例(简单外设和项目0)。 我能够按照建议使用 Uniflash 软件顺利编译、并将 bim_offchip 工程加载到内部闪存中。 但是当我尝试调试时、循环会卡在 BIOS_Start()中、并观察到以下问题:
Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)
Cortex_M4_0:目标 CPU 停止时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.3.0.00042)
电路板:CC2652RB
SDK:Simplelink_cc13x3_26x2_SDK_5_10_00_48
我尝试使用2个不同的板集(c2652rb)加载软件、但问题仍然存在。 但是、其他示例似乎可以正常工作。