This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:产品选择

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, TPA2010D1, TPA2034D1, TAS2770, OPA1692, DRV2605, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1003824/cc2642r-product-select

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件: TPA2010D1TPA2034D1TAS2770OPA1692DRV2605TLV320AIC3254

大家好、

我收到了客户的问题。

我正在寻找宠物跟踪器、希望查看您的产品列表:MCU、音频放大器、触觉驱动器等
我希望您能帮我确定哪种产品最符合我的需求。
整体:PET 设备会产生(两种)预先录制的声音(从应用程序录制)、同时产生触觉效果。
对于 MCU、我查看了您的:CC2642R、并使用 BLE 从应用中下载语音命令。 此外、由于它具有 DAC、我不需要音频编解码器? 如果有更符合我需求的 MCU、请告诉我。
对于音频放大器、我查看了以下内容:
TPA2010D1
TPA2034D1
TAS2770
OPA1692

最后、我要查看的触觉驱动器:
DRV2605
但是、我不确定该触觉驱动器是否会过冲、因为振动(传动器:LRA)只需要一种或两种不同的触觉感觉。

非常感谢你的帮助。


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如我所知、根据 SimpleLink 音频插件用户指南、您仍然需要编解码器芯片、如 TLV320AIC3254。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    首先、CC2642R 在这里似乎是一个不错的选择。

    在音频方面、CC2642R 提供了多个选项。 一种选择是将 I2S 与外部编解码器(如 TLV320AIC3254)配合使用。 第二种选择是将 DAC 与音频放大器结合使用。 第三个选项是使用 PWM。

    最后、我建议打开两个新线程、一个专用于触觉驱动器、一个专用于音频放大器。 这样、您就可以让合适的专家进行评论。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢。

    这很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢。

    这很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、如果您需要其他帮助、请告知我们。

    不要忘记将该线程标记为已解决。 如果您需要技术支持、请随时打开新的主题。

    此致、