主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE
您好!
我将使用 CC13x2_26x2 SDK 5.10.00.48测试 multi_role 示例。 我想使用 EnergyTrace 检查器件的空闲流耗。 在 Main()中,我已经注释掉了所有任务:
从而使器件保持空闲模式。 但是、当使用 EnergyTrace 进行测试(并遵循指南 SWRA478D - 测量 CC13xx 和 CC26xx 电流消耗)时、我大约每800ms 获得一次功率尖峰:
这很明显是 RTOS 调度程序唤醒以执行某项操作、但我不知道如何或如何控制它。 我无法想象这只是为了推进系统时钟、因为电流会跳至大约10mA。
我已使用 syscfg 设置电源模块、以使用 PowerCC26XX_standbyPolicy 并禁用 RCOSC 校准。 如果您能知道这种唤醒的原因、以及是否有方法禁用或控制执行它的时间间隔、我将不胜感激。
Eyal