This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:SDKv5.10:简单外设十六进制文件不起作用?

Guru**** 2778545 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, CC2652RSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1003651/cc2652rb-sdkv5-10-simple-peripheral-hex-file-does-not-work

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: CC2652RSIP

您好!

我在刷写 hex 文件后为简单外设启用 hex 生成、但不进行广播。 这些是下面在 ARM 十六进制实用程序中设置的标志。

--memwidth=8 --romwidth=8 --diag_wrap=off --intel

也不在 CCS 调试中广播。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kel:

    我已经指派了一名专家来帮助解决这一问题。 同时、您能否为我们提供所涉及的 SDK 版本以及 CCS 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDKv5.10、如标题中所述。 CCSv10.2

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用 simple_peripheral_LP_CC2652RB 进行测试? 默认情况下、构建 simple_peripheral_LP_CC2652RB 会在 C:\ti\workspace_v10\simple_peripheral_lp_CC2652rb_tirtos_ccs\Release 下生成 simple_peripheral_lp_cc2652rb_tirtos_ccs\Release、并且您无需为简单外设启用十六进制生成。 我将 simple_peripheral_LP_CC2652Rb_tirtos_ccs.hex 测试下载到 LP_CC2652RB 中、效果良好。 我随附了 simple_peripheral_LP_CC2652Rb_tirtos_ccs.hex 以供您参考。

    e2e.ti.com/.../simple_5F00_peripheral_5F00_LP_5F00_CC2652RB_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kel、

    除了 YK 的注释之外、我还在 LP_CC2652RB 项目的编译后处理步骤中添加了"-diag_wrap=off"、并构建/刷写了该 Launchpad、它按预期工作。

    也许没有必要、是否有理由这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错误地从 LP_CC2652RSIP 文件夹导入了简单外设。

    -kel