This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:如何将 DLP-7970ABP 与 CC2652RB 结合使用

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652RB, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1002636/cc2652rb-how-to-use-dlp-7970abp-with-cc2652rb

器件型号:CC2652RB
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

大家好、我一直在尝试 将 DLP-7970ABP NFC Booster 插件(TRF7970ABP)与我的 CC2652RB Launchpad 配合使用。

NFC Booster 插件似乎与所有 Launchpad 都不兼容、只需查看规格表中的3个 LaunchPad 即可。  

是否有人知道是否可以将 Booster 插件与多协议 launchpad 配合使用? 开始使用的最佳方式是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我想您首先应该了解的是您的器件的引脚排列。 假设 该数据表 与您的产品版本号相对应、我认为从严格的硬件角度来看、可以与 BoosterPack 连接(电源和 GND 引脚相同、其余引脚似乎可以访问所有相关 IO。 话虽如此、您需要自行验证、然后您可能需要为器件编写更多自定义代码、因为该代码并非用于连接 CC2652RB。 但是、从数据表的简要介绍来看、它看起来是通过 SPI 控制的、这对于 CC2652RB 器件而言不是问题。 您还可以考虑直接联系 DLP 设计以获得更多帮助。 我建议获取两个板并查看您可以执行的操作。

    最棒的

    不需要