This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2L:通过 UART 协议进行闪存编程

Guru**** 2929670 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1003217/cc2640r2l-flash-programming-through-uart-protocol

器件型号:CC2640R2L

我叫 Ivan、是 SMH-Technologies 的固件和软件工程师。

我们公司拥有 FlashRunner 系列(TI 3P 设计支持工具)、这是一种用于工业和生产应用的通用系统内编程产品。

我们最近收到了客户关于通过 UART 模块对 CC2640R2L 闪存进行编程的请求;目前、我们的系统支持通过 c-JTAG 和 JTAG 协议对微控制器闪存进行编程。

在 TI 网站上、我可以找到器件的参考手册和数据表、但没有关于通过 UART 模块对闪存进行编程的信息。

是否可以通过 UART 模块对该存储器进行编程? 如果是、请告诉我在哪里可以找到通过 UART 协议执行编程周期的编程规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    CC2640R2可通过 UART 使用串行引导加载程序进行编程。 我建议查看 《串行引导加载程序接口应用报告》(SWRA466C)。 本文档介绍了串行引导加载程序如何在 CC2640R2器件上工作。 引导加载程序的目的是允许用户通过 SPI 或 UART 将闪存映像编程到器件上。  我相信上述文档对实现您所需的功能很有帮助。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    感谢您的回答和大力支持。

    这份文件对于实现我们的目标并解决我所有的相关问题非常有用。

    感谢您的空房情况以及此致、

    伊凡