This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:电池配置认证

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/998740/cc2541-battery-profile-qualification

器件型号:CC2541

您好!

我使用 SDK 1.5.0.16中的电池服务。

1.如果我删除了"Hid Report Reference Characteristic descriptor (HID 报告参考特征描述符)"和"Characteristic Presentation format"描述符、我是否仍可以参阅    TI 的 D043836 127436 - Profile Subsystem (D043836 127436 -配置文件子系统)列表?

2.允许我在不失去使用该商品的能力的情况下更改什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [编辑]此答案仅对不包含任何已弃用配置文件的列表有效。

    您应该能够对列出的配置文件子系统的任何子集使用相同的列表。

    请确保充分利用您的蓝牙资格认证顾问(BQC)的建议、并查看 https://www.ti.com/ble-qualification

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对您的理解是否正确? 例如、如果我从配置文件子系统的电池服务中删除"Hid Report Reference Characteristic descriptor"、这仍是列出的配置文件子系统的子集?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我来说、从配置文件中删除某些特征似乎是不正确的-因为其他设备在使用配置文件时可能依赖于此特征。

    在此、我强烈建议您咨询 BQC -他/她将是提供答案的最佳人选。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚从电池电平特性中删除了描述符值。 根据蓄电池服务规格、它们不是必需的。

    或许是为了更清楚地说明这一点。 如果我将 DIS 与 TI 实现的可选 特性的子集一起使用。 这仍然是有效的 DIS。

    那么、我的问题是、TI 列表到底涵盖了什么内容? 例如、我能否 从 DIS 中删除可选特征 并仍使用列表?

    提前感谢

    我还将尝试通过 BQC 对其进行澄清。 `m 我确信这是所有 TI 客户所做的事情。 它们以 DIS 为例 、并删除它们不 需要的字符。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    我想先咨询我们的内部专家、然后再为您提供最终答案。 他需要几天的时间才能得到答案。

    请多多包涵。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    感谢您的耐心等待。 我必须联系蓝牙 SIG 以获取所需的所有详细信息。

    通常、您可以从合格设计中删除可选特性、但仍可以使用 QDID。 但是、由于此列表包含已弃用的配置文件版本(Proximity Profile)、因此无法创建子集。

    这意味着您必须自行认证配置文件。

    我有两个好消息:

    • 您可以使用 QDID 准备您的 ICS -这将为您节省一些时间
    • 测试正在通过-因此您不应为此担心

    我知道这个答案可能不是你所期望的答案。 请确保我们正在努力改进这一点。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    非常感谢您提供此信息。 这正是我想要知道的。

    此致、