您好!
我使用 SDK 1.5.0.16中的电池服务。
1.如果我删除了"Hid Report Reference Characteristic descriptor (HID 报告参考特征描述符)"和"Characteristic Presentation format"描述符、我是否仍可以参阅 TI 的 D043836 127436 - Profile Subsystem (D043836 127436 -配置文件子系统)列表?
2.允许我在不失去使用该商品的能力的情况下更改什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 SDK 1.5.0.16中的电池服务。
1.如果我删除了"Hid Report Reference Characteristic descriptor (HID 报告参考特征描述符)"和"Characteristic Presentation format"描述符、我是否仍可以参阅 TI 的 D043836 127436 - Profile Subsystem (D043836 127436 -配置文件子系统)列表?
2.允许我在不失去使用该商品的能力的情况下更改什么?
您好!
[编辑]此答案仅对不包含任何已弃用配置文件的列表有效。
您应该能够对列出的配置文件子系统的任何子集使用相同的列表。
请确保充分利用您的蓝牙资格认证顾问(BQC)的建议、并查看 https://www.ti.com/ble-qualification
此致、
您好!
我刚刚从电池电平特性中删除了描述符值。 根据蓄电池服务规格、它们不是必需的。
或许是为了更清楚地说明这一点。 如果我将 DIS 与 TI 实现的可选 特性的子集一起使用。 这仍然是有效的 DIS。
那么、我的问题是、TI 列表到底涵盖了什么内容? 例如、我能否 从 DIS 中删除可选特征 并仍使用列表?
提前感谢
我还将尝试通过 BQC 对其进行澄清。 `m 我确信这是所有 TI 客户所做的事情。 它们以 DIS 为例 、并删除它们不 需要的字符。
您好、Matthias、
感谢您的耐心等待。 我必须联系蓝牙 SIG 以获取所需的所有详细信息。
通常、您可以从合格设计中删除可选特性、但仍可以使用 QDID。 但是、由于此列表包含已弃用的配置文件版本(Proximity Profile)、因此无法创建子集。
这意味着您必须自行认证配置文件。
我有两个好消息:
我知道这个答案可能不是你所期望的答案。 请确保我们正在努力改进这一点。
此致、