This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:脉冲计数和方向的推荐产品

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1001708/cc1350-recommended-product-for-count-the-pulses-and-direction

器件型号:CC1350

您好、先生、

TI 目录中是否有任何 IC 可用于准确地对脉冲和方向进行计数?
我正在尝试使用 TI CC1350电路板使用中断对正交编码器的位置和脉冲进行计数、但当电机高速运行时、我的控制器丢失了脉冲。

e2e.ti.com/.../RE-Series-Encoders.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电机的最大速度是多少?

    您正在使用哪种编码器(每转的信号)?

    此致、

      Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    电机的最大转速为3030RPM、每次旋转的编码器信号为500。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC1350 可检测全速电机、因此该限制不应与 CC1350相关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于处理中断所需的指令数量、中断可能不是最有效的脉冲计数。  

    您是否了解过 CC1350传感器控制器中的脉冲计数器? (打开 Sensor Controller Studio、按 F1获取帮助、然后在"Peripherals (外设)"下查找"Pulse Counter (脉冲计数器)"。