This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:与2032电池完全兼容且能够正常工作?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652P, CC2652R, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1002525/cc2652p-fully-compatible-and-capable-with-2032-battery

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件: CC2652RCC1352P

鉴于某些芯片短缺、我想知道使用 CC2652P 是否会导致我在 CC2652R 的直接替代产品中遇到任何问题? 我还想知道是否有人有使用2032电池运行它的实际经验、我的主要顾虑是 高传输功率下的电流需求。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果您比较 CC26521和 CC2652P RGZ 封装的引脚图、则会发现它们并不完全引脚兼容、因为外部32kHz 晶体的位置发生了变化。  CC2652P 设计实际上基于 CC1352P、因此 建议在评估 CC2652P 时使用 CC1352P-2项目、如 BLE5-Stack 迁移指南的 CC2652P 模块上的运行软件中所示。  根据您的项目需求、无需32KHz 振荡器即可运行低功耗蓝牙(请参阅 SWRA499)、也可以使用内部 PA 器 件进行纽扣电池供电(请参阅 SWRA636)。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢这些资源、Ryan!