This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:BT 经典音频耳机连接到 AM335x Sitara 处理器(BeagleBone Black)

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1002279/cc2564c-bt-classic-audio-headset-connection-to-am335x-sitara-processor-beaglebone-black

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

TI 朋友和家人、

我已经有一个内部线程在运行、但也想与公众联系。

我们的客户希望将 BT 耳机连接到他们运行 Linux 的基于 AM335x Sitara 的平台(本质上是 BeagleBone Black 架构)。

 

他们很难找到有效的解决方案。

 

他们尝试了 Blue Parrot 和 Jabber BT 耳机、但都不支持 Linux (通常为 Android 或 iOS)、也不支持真正的录制+播放。

 

他们基本上希望能够简单地说些什么,在硬件上听到它,处理它,然后做一些事情,例如“打开灯”。

 

我知道 TI 在 WL8/cc2564 + Sitara 方面拥有最丰富的 Linux 经验、但想问是否有人知道可用于演示的 OTS 耳机解决方案?

 

感谢您提供的任何意见。

 

谢谢大家、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我们有一个 LE 语音(基于 GATT 服务)演示示示示示例.. 我将发送详细信息。 如果合适、请参见。

    谢谢