This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:A3DP SRC 和 SNK

Guru**** 2930720 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1000709/cc2564moda-a3dp-src-and-snk

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

大家好、

我有两个板、分别配有 STM32和 CC2564、一个配置为 A3DP SRC、另一个配置为 A3DP SNK。 我已经成功地将电路板连接起来、并将 SRC 的音频流式传输到 SNK。 但我想知道是否可以从 SNK 流式传输音频以在 SRC 上播放?

BR、

亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗡嗡声。 您是否意味着您希望能够同时用作拉电流和灌电流?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、您需要修改合并 A3DP 拉电流和灌电流的应用、并一次使用一个。 控制器本身是透明的。 它是一种配置文件级别协议、需要通过应用程序进行处理。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,借助此解决方案,我的设备可以同时接收和发送音频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一次一个个性化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法或其他蓝牙协议可以同时实现这两者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于语音通信、您可以使用 HFP。 它是双向的。