Thread 中讨论的其他器件: SysConfig
你好!
目前、我无法在 CC1352R/LPSTK 的任何 SDK 中找到"simple_mesh_node"项目或任何蓝牙网状项目。 我确实找到了 另一篇 TI 声明的文章、即它位于 SDK 内且 受 CC1352R 支持?
也许我是盲人、但有人能 告诉我它的位置吗?
此致、
请参阅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Speedbird、
简而言 之、CC1352R 没有 SDK 示例、但创建 SDK 示例应该相当容易(链接的 e2e 线程中没有规定的器件限制)。 如果您在创建此文档时需要任何帮助、请告诉我。
编辑:我将尝试执行此任务、并尝试在本周结束前跟进、以便我为您提供详细说明。
您好!
我已经尝试过、只需在项目设置中更改器件型号、即可成功构建 CC1352R1型号。 此外、我更改了 SysConfig 文件以引入正确的器件。 详细信息如下:
// @cliArgs --board /ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL
这些步骤 将适用于其他器件型号。 请注意、我只能 执行快速构建和 次要功能测试来验证基本功能。 由于这些其他工程变体未包含在 SDK 中、因此新创建的变体的测试方式与其他工程的测试方式不同。
希望这对您有所帮助。
P.S. 您还可以通过右键单击项目并点击"Rename"或在选择项目的情况下点击 F2来更改项目名称。
您好、Ammar、
你又一次超出了我的预期!
它看起来很有魅力、我在 CCS 和 SysConfig 中学习了一些技巧! 我实际上不知道我可以像这样编辑 SysConfig。
感谢您的详细描述。
但一般来说、如果 TI 将蓝牙网状网络添加到 SDK 内的 CC1352R1F3中、可能是有道理的、因为我认为很多人都使用 LPSTK 进行常规开发和评估。
谢谢您,享受您的周末!
此致、
请参阅