This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:LPSTK 蓝牙网状网络支持/项目

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1000102/cc1352r-lpstk-bluetooth-mesh-support-project

器件型号:CC1352R
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig

你好!

目前、我无法在 CC1352R/LPSTK 的任何 SDK 中找到"simple_mesh_node"项目或任何蓝牙网状项目。 我确实找到了 另一篇 TI 声明的文章、即它位于 SDK 内且 受 CC1352R 支持

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/967982/cc1352r-cc1352r-bluetooth-mesh-capability-support/3593551#3593551

也许我是盲人、但有人能 告诉我它的位置吗?  

此致、

请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedbird、

    请参阅以下相关文章: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/997262/cc1352p-confusion-about-bluetooth-mesh 

    简而言 之、CC1352R 没有 SDK 示例、但创建 SDK 示例应该相当容易(链接的 e2e 线程中没有规定的器件限制)。 如果您在创建此文档时需要任何帮助、请告诉我。

    编辑:我将尝试执行此任务、并尝试在本周结束前跟进、以便我为您提供详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、如果  您有任何成功、请随时向我提供详细说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、我将尝试提供有关为您的器件变体创建项目的说明、但您可能需要进一步执行该操作并为 LPSTK 传感器添加额外的代码。 将很快跟进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试过、只需在项目设置中更改器件型号、即可成功构建 CC1352R1型号。 此外、我更改了 SysConfig 文件以引入正确的器件。 详细信息如下:

    1. 将 CC13x2P_2_LAUNCHXL 变体中的 simple_mesh_node 工程导入 CCS 工作区。
    2. 导航至“项目”>“属性”。
    3. 选择左侧菜单中的 General 选项卡并选择 Project 选项卡、将 Device Variant 更改为您的板(在本例中为"CC1352R1F3")。
      1. 在我的测试中选择一个新变体、在项目中重置链接器命令文件。 确保 在链接器命令文件部分中包含"cc13x2_cc26x2_app.cmd"。
    4. 从"项目"选项卡更改为"产品"选项卡。 在"平台"下、将其修改为您的平台(在您的案例中为 ti.platforms.simplelink:CC1352R1F3")。
    5. 右键单击 simple_mesh_node.syscfg、然后将其作为文本文件打开。 将第32行更改为您的板类型、如下所示。
      1. // @cliArgs --board /ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL
    6. 构建项目。

    这些步骤 将适用于其他器件型号。 请注意、我只能 执行快速构建和 次要功能测试来验证基本功能。 由于这些其他工程变体未包含在 SDK 中、因此新创建的变体的测试方式与其他工程的测试方式不同。

    希望这对您有所帮助。

    P.S. 您还可以通过右键单击项目并点击"Rename"或在选择项目的情况下点击 F2来更改项目名称。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。 实际上、我并没有期望您能这么快地回答您的问题!

    遗憾的是、我无法更改器件变体-这意味着我要在 SysConfig 中更改它、我找不到可以更改/选择其他器件/板的字段。

    你可能有什么想法吗?

    此致、


    请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Speedbird、

    您必须以文本文件的形式打开.syscfg 文件、并以这种方式对其进行编辑。 打开 GUI 不会显示您需要更改的代码行。

    您可以通过右键单击.syscfg 文件>通过>通用文本编辑器打开来执行此操作。 如果您无法做到这一点、您能否提供您尝试的内容的屏幕截图、以便我更清楚地了解您所处的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar、

    你又一次超出了我的预期!  

    它看起来很有魅力、我在 CCS 和 SysConfig 中学习了一些技巧! 我实际上不知道我可以像这样编辑 SysConfig。

    感谢您的详细描述。

    但一般来说、如果 TI 将蓝牙网状网络添加到  SDK 内的 CC1352R1F3中、可能是有道理的、因为我认为很多人都使用 LPSTK 进行常规开发和评估。

    谢谢您,享受您的周末!


    此致、

    请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 我已经在内部开始了这些讨论、我们很快就会将其包括在内!