This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:如何在 dtm 模式下启用连续 TX?

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/999337/cc2564moda-how-to-enable-continuous-tx-in-dtm-mode

器件型号:CC2564MODA

您好!

我们将器件发送到 BT 实验室以通过认证、并需要测试连续 TX。

下面是我们的 HCI 脚本、其中包含 HCI 测试仪工具、但运气不好...

SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x2、0、0、15、 0x00000000、0x00000000

#wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Tester_CON_TX_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX、0x00

 

SEND_HCI_VS_Write_Hardware_Register 0xFF01、0x0019180c、0x0101

#Wait_HCI_Command_Complete_VS_Write_Hardware_Register_Event 5000、任意、HCI_VS_Write_Hardware_Register、0x00

 

SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80、0xFF、0xFFFFFFFF、0x01

#Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration、0x00

有什么不知道的吗?