您好!
我们将器件发送到 BT 实验室以通过认证、并需要测试连续 TX。
下面是我们的 HCI 脚本、其中包含 HCI 测试仪工具、但运气不好...
SEND_HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX 0xFD84、0x2、0、0、15、 0x00000000、0x00000000
#wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Tester_CON_TX_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Tester_CON_TX、0x00
SEND_HCI_VS_Write_Hardware_Register 0xFF01、0x0019180c、0x0101
#Wait_HCI_Command_Complete_VS_Write_Hardware_Register_Event 5000、任意、HCI_VS_Write_Hardware_Register、0x00
SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80、0xFF、0xFFFFFFFF、0x01
#Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Event 5000、任意、HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration、0x00
有什么不知道的吗?