This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541是否具有 DLE (数据长度扩展)功能?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1000208/cc2541-does-cc2541-have-dle-data-length-extension-feature

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2640

尊敬的先生:

对于 CC2541、并使用最新的 V1.4.2 BLE 堆栈、它是否具有 DLE (数据长度扩展)功能?  我希望数据传输中的大数据包长度大于200字节。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、不是 DLE 是低功耗蓝牙4.2的一项功能、因此开始在下一代 CC2640/2650中受支持。 抱歉。

    此致、

    拉斐尔