This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:使用 HCItester 工具与 CC2564MODAEM 和 dk-tm4c129x 应用服务包时出现超时错误

Guru**** 2513095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODAEM, CC256XB-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/999297/cc2564modaem-getting-timeout-error-using-hcitester-tool-with-cc2564modaem-and-dk-tm4c129x-to-apply-service-pack

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他器件:CC256XB-BT-SPDK-TM4C129X

您好!

我一直在尝试使用 cc2564modaem 板在两组 dk-tm4c129x 之间建立蓝牙连接、并且需要应用服务包(CC256XB-BT-SP)。 在 HCItester 工具中将 BTS 文件中的所有(5000、0x00)更改为(5000、任何)后、当我尝试执行脚本时会看到下面的超时错误。

16:22:30.115错误-文件:"c:\ti\cc256xb_bt_sp_v1.8\CC256XB_BT_SP\v1.8\HcScript.txt"、行:22.
16:22:30.115错误-等待事件 HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_Budrate_Event 超时
16:22:30.115错误线路(22):WAIT_HCI_Command_Complete_VS_Update_UART_HCI_BAUDRAATE_Event 5000、ANY、0x360x00

根据我在论坛中所读的内容、我需要将电路板置于透明模式、并使用我必须自己编写的某种代码? 这是否准确、是否有任何资源可以帮助解决此问题? 我在 这一级别的编码方面相对缺乏经验 、如果有任何建议、我将不胜感激。  

谢谢、

耶利米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jeremiah、

    在 SDK 中运行演示、在我的案例中、HFPDemo 在使 BT 堆栈正常工作方面没有任何问题。

    首先、确保跳线设置正确。 确保:

    1.将 J12和 J13上的跳线从1/2位置移动到2/3位置以选择 EM_UART。

    2.拆下 J23

    接下来、下载 Vihang 在此 E2E 博文中提供的 M4_v1p5_initscript_noBRate.h、我已经测试过它与 TM4C129X 配合使用: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/539248/how-to-download-cc2564b-patch-dk-tm4c129x-cc256xqfnem

    然后、复制该文件的全部内容并将 Cortex_M4/Bluetopia/btpsvend/CC2564B.h 中现有的 BasePatch[]内容替换为 Vihang 文件中的内容。

    重建项目后、您应该能够初始化堆栈并运行 BT 功能、而不会出现任何问题。 您是否能够使用上面提供的说明获得 SDK 演示?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    我的跳线已正确放置、但将  M4_v1p5_initscript_noBRate.h 文件内容复制到 C256XB.h 和 C256X.h 对我有效。

    谢谢!

    耶利米