This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:关于 CC2650MODA 上的 IO-Link 无线解决方案

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2650, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/999107/cc2650moda-about-the-io-link-wireless-solution-on-cc2650moda

器件型号:CC2650MODA
Thread 中讨论的其他器件: CC2650CC2640

您好!

您能给我们详细介绍一下 CC2650MODA 上的 IO-Link 无线解决方案吗?
我们发现您似乎支持 CC2650MODA 上的 IO-Link 无线、以下文档对此进行了介绍。
https://www.ti.com/lit/wp/sway031/sway031.pdf
您是否发布了任何软件或文档来获得 IO-Link 无线认证?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    感谢您的查询。

    CC2650无线电上有可用于 IOLW 的 MAC/PHY 和上层堆栈软件。 可从 Kunbus GmbH 获取作为第三方软件的软件。 器件堆栈的一个典型用例是与 CC2650/CC2640上的器件应用一起运行。 主器件通常需要连接到现场总线。 因此、主堆栈在底层和上层之间进行拆分。 我们建议对上层器件使用 Sitara 控制器(AM437x 或更高版本)。

    没有为所有 IO-Link 变体(有线和无线)定义正式认证。 每个供应商都需要签署一份自我声明。 今年将发布标准之外的适当测试规范。

    此致、

    Ralf

    https://www.kunbus.com/io-link-wireless.html

    https://www.kunbus.com/io-link-wireless-embedded-modules.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf-San、您好!

    感谢您的回复、这对我们非常有帮助。
    我们发现需要联系 Kunbus GmbH。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请随时直接与我联系:r.kaptur@kunbus.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralf-San、您好!

    感谢您提供联系信息。
    我们可以用日语问您吗?

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo-San、
    抱歉,我不会说日语,但我们可以尝试 Google Translator。
    此致、
    Ralf

    こんにちは野茂さん、申し訳ありませんが、私は日本語を話せませんが、Google翻訳を試すことができます。敬具、ラルフ μ A