This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:使用两个 DK-TM4C129X 和两个 CC2564MODAEM 用于 Bluetopia SPPDemo 和客户端查询在服务器打开时显示零结果。

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XM4BTBLESW, CC2564MODAEM, CC256XB-BT-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/999260/cc2564modaem-using-two-dk-tm4c129x-and-two-cc2564modaem-for-bluetopia-sppdemo-and-client-inquiry-shows-zero-results-when-server-is-opened

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他部件:CC256XM4BTBLESWDK-TM4C129XCC256XB-BT-SP

您好!

我正在使用 CC256XM4BTBLESW 堆栈尝试运行 SPPDemo、代码构建似乎正常。 我使用两台独立的计算机、这两台计算机具有两个独立的 dk-tm4c129X 板和两个 CC2564MODAEM 板。 但是、按照旧 Wiki 中"CC256x TI 蓝牙协议栈 SPPDemo App" pdf 中的步骤操作时、客户端无法发现服务器。 不显示错误、只是显示零个设备被发现。   

我认为移除 J23后跳线设置正确、同时使用 EM_UART 设置 J12和 J13。 我确实必须移除 J18和 J20才能插入 CC2564MODAEM 板、但我认为这些只是与温度传感器相关的、因此无关紧要?

以下是用作服务器的计算机的命令 shell console 输出:

Openstack()。
HCI_VS_InitializeAfterHCIReset
VS_Update_UART_Baud 速率成功。
HCI_VS_InitializeAfterHCIReset 成功
蓝牙堆栈 ID:1.
器件芯片组:4.0
BD_ADDR:0x0017e9e57792

(二
*命令选项:服务器、客户端、帮助*
(二

选择“模式”>“服务器”

(二
*命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、*
*结束配对、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*
* UserConfirmationResponse、*
* SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*
* SetPairabilityMode、*
* ChangeSimplePairingParameters、*
* GetLocalAddress、GetLocalName、SetLocalName、*
* GetClassOfDevice、SetClassOfDevice、*
* GetRemoteName、SniffMode、ExitSniffMode、*
*打开、关闭、读取、写入、*
* GetConfigParams、SetConfigParams、*
* GetQueueParams、SetQueueParams、*
*环回、DisplayRawModeData、*
* AutomaticReadMode、SetBaudRate、Send *
*帮助,退出*
(二

服务器>打开1.
服务器已打开:1.

以下是用作客户端的计算机的输出:

Openstack()。
HCI_VS_InitializeAfterHCIReset
VS_Update_UART_Baud 速率成功。
HCI_VS_InitializeAfterHCIReset 成功
蓝牙堆栈 ID:1.
器件芯片组:4.0
BD_ADDR:0x0017e9e57792

(二
*命令选项:服务器、客户端、帮助*
(二

选择模式>客户端

(二
*命令选项:查询、DisplayInquiryList、Pair、*
*结束配对、PINCodeResponse、PassKeyResponse、*
* UserConfirmationResponse、*
* SetDiscoverabilityMode、SetConnectabilityMode、*
* SetPairabilityMode、*
* ChangeSimplePairingParameters、*
* GetLocalAddress、GetLocalName、SetLocalName、*
* GetClassOfDevice、SetClassOfDevice、*
* GetRemoteName、SniffMode、ExitSniffMode、*
*打开、关闭、读取、写入、*
* GetConfigParams、SetConfigParams、*
* GetQueueParams、SetQueueParams、*
*环回、DisplayRawModeData、*
* AutomaticReadMode、SetBaudRate、Send *
*帮助,退出*
(二

客户>查询

客户端>
client>displayquirylist
查询列表:0个设备。

您可以看到、即使服务器已打开、也会发现0个设备。 如果能帮助解决此问题、我们将不胜感激。

谢谢、

耶利米