This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:监控收到的 BLE 原始数据并传输原始数据

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/998917/cc2541-monitoring-the-received-ble-raw-data-and-transmitting-raw-data

器件型号:CC2541

大家好、

我们正在研究 BLE 的合作方法、在该方法中、我们需要监控原始接收数据(即使是具有 CRC 错误的数据)、还能够传输原始数据。

正如其他线程中所述、我们(开发人员)不允许修改 phy.c 功能、因为无论如何也不应将其公开。

我想知道可能起作用的一种方法是使用 phy.c 方法(例如 PHY_WriteByte( .)  PHY_ReadByte (.)) 以获取原始数据并将其发送。 这种方法是否合理?

 此外、我们是否应该使用 PHY_ConfigureFifoDataProcessing 来禁用刷新 CRC 错误功能?  或者、如果我们直接读取原始数据、这是不相关的?

最后、我是否可以使用任何方法将从  PHY_ReadByte 获取的字节注入 BLE 库? 我之所以提出这个问题、是因为我认为一旦读取数据、它将不再可用于 BLE 模块。

请提供进一步的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不为您设想的用例提供支持。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道这样一个用例并不常见、并且在 DE BLE 规范之外。 感谢你能抽出时间。