This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:具有 STM32F407VG 发现功能的 CC2564MODA

Guru**** 2767815 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/998550/cc2564moda-cc2564moda-with-stm32f407vg-discovery

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

我尝试使用 CC2564MODA 、它的堆栈 CC256XSTBTBLESW 来执行 STM32F407VG 发现、我尝试使用提供的示例、我知道这些示例使用 的是 STM3240G-EVAL。
我尝试重新配置 HCITRCFG.h、但蓝牙仍然无法被发现。 还有什么需要做的呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您在上一个线程中提到的、TI Bluetopia BT 堆栈没有在较新版本的 STM32驱动程序上运行的任何端口。

    如果更新版本的 STM32 SDK 中使用的驱动程序 API 已更改、则可能还需要修改 HAL.c/.h

    当您提到蓝牙不可发现时、堆栈是否正确初始化? 您是否能够启动 CC2564并加载服务攻击代码、或者您是否卡在该阶段之前?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  
    此 Thread 不涉及移植 STM32 HAL、我正在使用您的软件包中提供的 HAL。
    如何知道堆栈是否正确初始化? 或是否卡住

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否正在使用 SDK 中提供的示例之一? 在每个示例中,有一个运行以初始化栈的 Opensting()函数。 该函数是否成功运行?

    此致、

    Michael