This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:配置文件子系统莱辛

Guru**** 2815765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/998742/cc2541-profile-subsystem-lising

器件型号:CC2541

您好!

如果我在  子系统中选择 TI 的127436 -配置文件子系统、我会收到消息"Design 127436实现了已弃用的规范"。 对吗? 因为该设计不涉及任何核心规范! 请有人解释一下它所指的是哪种过时的规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参与。

    "Design 127436 implements a de弃 用规范"是指 Proximity Profile。

    您是否使用此配置文件?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clement、

    感谢您的澄清。

    否、我不使用此配置文件。 我只使用  BLE-CC254x-1.5.0.16中的电池服务和 DIS。 因此、我怀疑 QDID 对我仍然有效。 是这样吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、QDID 仍对您有效。

    确保充分利用蓝牙资格认证顾问(BQC)的建议、并查看 https://www.ti.com/ble-qualification

    此致、