This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:向后兼容 BAW 设计、1.8V 外部稳压器的理想电容值?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, CC2652R, CC2652RB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/998176/cc2652r-backwards-compatible-baw-design-ideal-capacitor-values-for-1-8v-external-regulator

器件型号:CC2652R
主题中讨论的其他器件:TPS62740、、

我对 CC2652RB 使用了类似的配置、主要基于"使用 TPS62740在外部稳压器模式下使用无线 SimpleLink CC26xx"应用手册以及"CC2650EM-4XS-Ext_Reg_2_0_0"参考设计。 我需要运行新的电路板、但由于芯片短缺、我不得不使用 CC2652R 和 TPS62231。 我只想确保有关稳压器和 DCOUPL 电容的电感器建议在 CC2652RB 再次可用时适用于升级到 CC2652RB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    遗憾的是、我们不建议互换电容器值。 因此、我建议在 R1芯片上使用1uF 电容器、在 RB 芯片上使用10uF 电容器。  

    至于电感器-我不是 TPS 系列器件的专家、但无论您选择哪种器件、2.2uH L1电感器都应该正常工作。 您可以使用器件额定电感器来优化性能(可在两个 TPS 器件的数据表中找到)。

    去蓝吧!

    不需要